我們舉世矚目的工程項目
我們在喜利得的成就,又豈止於生產工具來建設全球各地的宏偉建築和橋樑,而是還有更多更多。以下只是我們最近的幾個項目。

香港 - 地下隧道
無塵工序保工友 有效提升生產力
過往針對如隧道一類的密閉環境,當進行工程時,要去除於混凝土鑽孔、磨削及切割時所產生的粉塵,傳統做法是採用空氣過濾及將空氣排出的方式,以改善工地空氣質素,讓工友不用過份依賴個人防護裝備。但這方法往往會增加成本,更要耗用大量時間清理粉塵如鋼筋安裝前的清理及工人須穿戴不舒適的防護裝備。
有見及此,喜利得(Hilti)SAFEset技術採取不同的策略 ─ 源頭減廢,無塵鑽孔。Kier-Laing O'Rourke-Kaden Joint Venture(下稱KLKJV)是港鐵公司(MTR)旗下南港島綫(東段)901工程項目的總承建商,其安全經理表示,應用這項新技術時,尤其是無塵鑽孔技術,令工程團隊印象深刻。「在隧道這種有限空間內鑽孔、打磨或切割混都會產生大量粉塵,會對工友健康造成長期的影響。除塵技術可以更有效保護工友避免吸入粉塵,同時也能加快工程進度。」無塵工序提升工程效率
使用化學混合膠於鋼筋
安裝時,傳統工序需要工友反覆使用鋼絲刷及壓縮空氣來清潔鑽孔,確保鑽孔乾淨,保證化學混合膠能夠黏著於鑽孔內壁上,以確保鋼筋安裝達到設計負載要求。
KLKJV特意採用喜利得SAFEset技術推行無塵工序。SAFEset技術改進化學混合膠的鋼筋安裝程序,工友在鑽孔時,先接駁空心鑽頭至吸塵機,空心鑽頭能夠在鑽孔的同時吸除所製造的粉塵。因此,在注入化學混合膠前,工友不需要做額外的清塵工作就能確保鑽孔乾淨,便可確保化學混合膠鋼筋安裝的負載性能符合設計要求,另一方面又大大減少了施工環境中的粉塵,保持地盤潔淨。
KLKJV方面認為,無塵工序應在更多工地使用,他們也正在努力提升分判商對無塵工序的認知,令他們更容易接受新技術。

亞洲 - 新幹線
為日本首屈一指的子彈火車保持速度
獲得一個以速度、效率和安全為先的項目選定為供應商,足以證明我們的產品深受信賴。
這個項目就是日本著名的新幹線子彈火車。這個全球仰望的高速鐵路網絡,就是由喜利得協助順暢運作。
新幹線由逾2,600公里的路軌組成,列車速度最高達每小時320公里,並包括多條其他較短途的支線。
最先興建的東海道新幹線連接東京與大阪,每年載客量達一億五千一百萬人次,是全球最繁忙的同類型鐵路。比大部分其他高速鐵路,其列車更大型、班次更頻密。在繁忙時段,單向列車每小時達13班,每列列車有16個車廂,共有1,323個座位。
新幹線以準時聞名於世,每年延誤時間僅以秒數計算。一部分原因當然是有賴其可靠的技術,另一部分原因則是多得組件的超凡保養和維修。
所以網絡必須依賴效率極高的工程計劃,以在緊逼的時間中完成工作。每晚在尾班車至翌日頭班車之間,僅有四小時空檔,任何路軌上的保養及維工作必須在這段期間完成。
喜利得的東日本銷售團隊就負責提供顧問服務,協助新幹線維修承辦商Rent Corporation挑選最合適的產品以應付此重要工作。舉例說,我們的SIW 22 T-A充電式衝擊扳手可在短時間內完成大量工作。東日本Rent Corporation副社長Nobuaki Isshiki說:「它令我們的工作安排更具彈性,電池使用時間長,可快速充電,機身輕巧,而且絕對可靠。」
除了提供有效的工具,喜利得也提供完整的業務方案,包括安排購買或租用產品,一切視乎顧客的需要。喜利得日本的產品租用業務首席客戶經理Hidekazu Takahashi補充說:「我們更有為如新幹線這些大型合約提供fleet management服務。」
他並表示:「可以參與這個項目真的讓我很興奮。新幹線現己連接本州和九州所有主要城巿,並正計劃於2016年把服務範圍延至北海道。真的很高興也可以參與新發展。」

歐洲 - MAX IV實驗室
從瑞典推動全球科學發展
全新的隆德大學MAX IV實驗室,是世界頂尖的同步加速器光源研究中心,亦是瑞典至今最大型的研究基建項目,我們有幸參與其中。
MAX IV 經過五年發展,於2015年9月完成研究,將於2016年夏至開始製造光源。
隆德大學在科學界赫赫有名,其化學、物理、醫學和機械工程更是首屈一指。它也是MAX實驗室的所在。來自世界各地的科學家利用電磁同步輻射開展研究,涉及領域廣從考古和納米技術延至電子能譜。
MAX IV是新一代的MAX實驗室,備有28條光束線19個實驗站,供每年達2,000名研究人員使用。
規模達前代實驗室MAX I、MAX II和MAX III的兩倍,設施結合最先進的電磁同步輻射技術,以及同類型高科技研究中心應有的嚴格安全標準。
建築工程由瑞典地產發展商PEAB和Wihlborgs合資進行。他們選用了喜利得的測量、錨栓、緊固及安裝系統,並徵詢我們在工程上的專業意見。我們與一隊訓練有素的工匠一起加入,提供度身訂制的杆軸及緊固技術,結果證明比一般系統大大節省時間和成本。
期間,我們又與Imtech Nordic合作,安裝項目的暖氣、衛生、灑水和處理系統。由於此建築所需要的穩定性比一般要求更高,必須加強防震和隔音。我們的工程師前往實地協助規劃和計算,並確保高品質安裝物料供應充足。
舉例說,建築的橫樑就是利用喜利得的工具準備,在速度和效率方面大大提升。正如Imtech Nordic項目經理Krister Andersson說:「橫樑經預先切割、標上標記、並分批送達,為不同建築階段整整節省達三成時間。」
建築工程分兩個主要階段。第一階段先建造寬10米、長420米的隧道,混凝土牆壁厚達2米,用以放置同步直線加速器。第二階段則是建造全新的實驗室,採用環狀建築設計,樓底高12米,圓周650米,以容納巨型的儲物環。此外還有全新的辦公室和遊客中心,以及多座技術大樓。總計建築物共20座,總樓面面積達50,000平方米。
全賴MAX IV的投資,瑞典的隆德區將形成一個新巿區,吸引企業、居民和遊客移師當地。完成興建後,估計會有約50,000人在新巿區內工作和居住。
有份成就一項龐大工程總是令人雀躍不已,尤其當原來的項目規模達MAX IV般驚人。

北美 - 美國銀行體育館
讓明尼蘇達維京人球迷鼓掌
有份塑造一個城市的輪廓,總是令人振奮。這個項目尤其讓人激動,因為它除了改造了明尼阿波利斯的身影,更為美國最受歡迎的運動帶來新氣象。
設計超凡的美國銀行體育館是NFL美式足球球隊明尼蘇達維京人的全新主場,更是2018年超級碗的舉辦場地,2019 年亦會舉行NCAA男子籃球四強賽。我們真的很自豪,因為我們的工具和團隊都有份參與這次浩大的工程。
比30層樓還要高,美國銀行體育館場矗立於明尼阿波利斯市中心的心臟地帶。這座標誌性建築最多可容納73,000人,包括131個包廂、8000個會員席座位、430個傷殘人士座位,還有維京人博物館和名人堂。樓頂和外牆採用透光的微斜設計,前窗可以拆卸,讓球迷在天朗氣清時可沐浴於陽光中欣賞球賽,下雨天也不影響賽事進行,而任何時候都可享受到充足的自然光線和城市的美景。
項目耗資11億美元打造,從一開始就用上了喜利得的產品。除此以外,我們更提供了技術、服務和專業知識,在整項工程期間均有工作團隊參與。
但凡大型體育場地項目,我們深信越早開始參與越好。所以,我們即時派出合適的團隊成員與主要決策者加強溝通。我們與建築師樓HKS和發展商Mortenson本來已關係深厚,藉此我們又與項目的其他不同團隊加深認識。
我們需要了解工地上的每個承建商,熟知他們負責的範疇和應用,這樣才可確定所有建築和工程要求,並為各項工作建議最有效的工具。
喜利得區域經理Curt Lehman解釋說:「無論任何時候都有逾100個承辦商參與工作,要時刻淸楚每人的身分和工作可是極大挑戰,但也至關重要。」
就著工程本身,我們採取「高、深而寬」的策略。我們提供體育館的所有防火應用以及全部錨栓。我們的HY 200 Safe Set錨栓在維京人項目大派用場,更因而進一步被應用於舊金山巨人和亞特蘭大獵鷹的體育館。
但美國銀行體育館並不止於舉行大型全國賽事。它也將是明尼阿波利斯的重要資產,每年355天開放舉行公眾活動,包括高中及業餘球賽、文化慶典、商務會議和音樂會。而對我們喜利得來說,能進一步惠澤社區讓更多人受惠,也可說是錦上添花。